This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何测量脉宽10ns,电流从10uA到100mA动态范围的光信号。 TIA加多级放大?每级都ADC?

Other Parts Discussed in Thread: PGA281, OPA855, OPA657, OPA847

采用PIN管前端的TIA放大,要求捕获单个光脉冲信号,信号脉宽10ns,电流从10uA到100mA范围。

如何测量。需要多级放大每一级都加ADC么?有没有其他方案?

如果有两路信号,两个PIN管同时接收单个光脉冲,信号大小相差小于5倍,信号脉宽10ns,电流从10uA到100mA范围。

有办法分辨两个信号的相对大小么?

  • 能否用峰值捕捉电路, 再把捕捉到的峰值 ADC 转换?
  • 用峰值保持电路是已经可以实现信号放大后的如何量化的问题。
    我需要确认:
    1、假设用多级放大的方式,是否在每一级后用ADC,这样我取得每一级的AD数据后可以通过后处理判断,在信号没有饱和的那一级通过放大倍数换算信号电流。
    2、这个系统有两路信号,两个PIN管同时接收单个光脉冲,两路信号光路有区别导致信号大小相差1-5倍,信号脉宽10ns,电流从10uA到100mA范围。如果把两路信号做成一摸一样的多级放大,有没有办法在同一级放大后区分两路信号的相对大小差别。
  • 您好,
    如果需要多级放大,每一级都加ADC,您可以考虑下可编程增益运放,PGA281参考设计:www.ti.com.cn/.../TIPD135
    为什么需要两个PIN管同时接收单个光脉冲呢,需要实现什么功能呢,可以用运放搭建减法电路实现两信号差值,不知道是不是您要实现的。
  • 您好,不太明白您的意思,每一级放大之后如果使用ADC的话,那么下一级再使用TIA 放大,岂不是需要再转换成模拟信号?
    测量这种微弱电流,直接使用精度运放或者TIA对其进行电流到电压的转换,得到电压输出。您现在是想辨别两路电流信号大小吗?
    采用相同的反馈电阻,Vout=Iin*Rf得到输出电压,便可知道两路电流大小。
  • 您好:
    是这样的情况:这个光电流信号脉宽10ns(带宽较大),电流从10uA到100mA(动态范围大);如果一级TIA对其进行电流到电压的转换,得到电压输出(考虑到前端后端的噪声问题,后端的ADC分辨率和运放的工作电压不高)这个信号线性区满足不了这么大范围的动态区,会在很大范围内饱和。所以我想的是第一级TIA后接ADC,进ADC的信号同时也进入下一级电压放大,放大后再ADC,进ADC的信号同时再进入下一级电压放大,最后还有一个ADC结束。这样的系统可以匹配多级放大的参数,通过多级ADC的数据确定信号线性的数据在哪个区段,如第三级ADC数据饱和而第二级ADC不饱和就可以通过放大的Vout=Iin*Rf,和Vout=Vin*A 推算出信号电流。如第三级ADC数据饱和第二级ADC数据也饱和就可以通过第一级ADC,放大的Vout=Iin*Rf, 推算出信号电流。不知道这个系统合理不?有没有其他更好的办法?
    2、如果有高带宽大动态范围的对数放大器是最好的,但我看了对数放大器的带宽好像太小了,不知道有没有合适的器件?
  • 还有个事情要强调就是,需要捕捉的是单个的脉冲信号所以用可变增益不是很方便。不知道对不对?
  • 需要捕捉的是单个的脉冲信号所以用可变增益不是很方便。不知道对不对?
    减法电路怎么搭建呢?还有如果也需要加法电路?愿闻其详
  • 需要捕捉的是单个的脉冲信号所以用可变增益不是很方便。不知道对不对?还有PGA281的带宽太小。
    减法电路怎么搭建呢?同样加法电路怎么搭建?如果都能实现对解决这个问题还有用。
  • 使用可变增益放大器是一种思路,您可以考虑下,PGA281的带宽不满足可再选择高带宽范围的运放。由运放构成的加减法运算电路网上有很多资料,可以搜索学习下。
  • 这种场合特别适合跨到放大器。建议看看OPA855

  • 带宽比较大的可用于光电流应用的精度运放,可以看下OPA657(1.6Ghz),OPA847(3.9GHz)。

  • 我设计了一个三级放大的方案,有个问题没有搞懂,这个三级放大的系统交流分析得到的相位仿真图,如果相位是-180°就容易自激对吧。是在-3dB带宽范围内不能出现-180°相位么?还是其他的条件要满足。
    如果是用:第一级TIA,第二级正向放大,第三级反向放大;在相位上是否优于:第一级TIA,第二级反向放大,第三级反向放大。