我做了一个热电偶的放大电路输出给参考电压2.5V的AD,想在输出的地方加个过载保护把输出限制在AD的输入范围内。我用了两个二极管,可是怎么不起作用?专家帮我看看问题出在哪?应该怎么做,选哪个型号的二极管,怎么考虑?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
楼上的顾虑是很有价值的:)但是结果并不正确。
1、保护二极管接到理想电压源是为了仿真方便;
2、楼主提到的实际电源中,LDO的情况。大多数LDO确实不具备电流吸入能力。但是实际电源系统中,LDO输出会接电容器。电容器容值足够大,对于交流信号,就是理想电压源,或者更准确说,是低阻抗源。
所以,
a) 对于过冲、耦合噪声等交流干扰,这个低阻抗源加上二极管是能够抑制住的,达到钳位的效果。
b) 对于过压是直流的情况,在LDO供电的情况下,只能靠电路中其他耗电器件吸入电流。至于是否能够钳制住,要看这个过压信号的信号源的输出能力,和电路中耗电器件的吸入能力,孰强孰弱。
首先我特别高兴,能如此快得到大牛工程师的回复。其次,我希望能用良好的表达保持这种技术沟通。
我希望表达一个观点,钳位保护不是想象中的那么简单,对于理想电压源一切都好说。但实际情况远比理想要复杂。钳位保护原本的目的是无论直流还是交流过压,都能保护被保护电路的安全。但是实际情况不是这样。过度依赖于钳位保护,且在保护源上没有特殊设计,有可能“偷鸡不成蚀把米”,前级电路没有保护好,反而烧毁了后级电路。
你的分析完全正确,我支持。我希望你能接受我的观点:保护电路要想真正起作用,不是理想分析中的那么简单。顺祝春季愉快。