This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PGA300 单独测量压力

请教一下

我在使用PGA300EVM-034 采集处理压电信号,现在手上只有压力传感器,没有温度传感器

我的目的也只是希望采集压电信号,不关心温度。

但是PGA300EVM软件上许多地方都要对温度的相关参数(如ADC,DAC)进行设定和测量

请问这种情况怎么处理(包括开发板和软件上)??

 

谢谢!

  • 如果只需要采集压力信号,那只对pressure 的参数进行配置就好了,涉及到温度参数的配置可不用管它,读取值的时候也只需读取关于压力的值。

    比如说这个tab,您只需要选择P.sensor&P. ADC 进行配置就好。