This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA637做LPF时有噪音,噪音的类型有点像类似低噪声。请问这个是需要调整哪里?

Other Parts Discussed in Thread: OPA637, OPA2132, OPA627

如上图参数,OPA637用在IV转换的时候,反馈电阻大于560R的时候,输出的声音直接有破音的声音。调低至560R就没有了。但是后级的LPF时,现在在信号源静音的时候,输出有噪音,噪音的类型有点像类似低噪声。请问这个是需要调整哪里?

  • 电阻大, 增益也大, 噪声也被放大. 可能噪声来源于前端. 噪声源有来自于器件, 电阻, 还有电源纹波, 可以分开分析和检查
  • 您好,
    反馈电阻大,增益就大,增益过大可能造成信号失真,使得输出破音。
    在信号源静音时,输出有噪音,噪声源可能来源于信道各级电路,有其他高频信号耦合进来的,有电子元器件工作时产生的热噪声引起的,有电源干扰噪声,地回路有噪声。PCB布局布线远离其他高频信号,敏感信号包地处理,模拟数字模块化布局布线,电源做好滤波处理等。
  • 其他同样的电路,用其他OPA627和OPA2132,OPA2111都没问题。只是用627的时候有噪音。

  • IV部分,之前用627或者OPA2132的时候,没有噪声,用637的时候如果增益过大导致信号失真,那前端调小音量应该可以解决,但是实际调小音量,破音还是存在。LPF部分,其他电路都是一样,反馈电阻有620R改为3.2K只是保持这部分增益5db的稳定增益,在信号源静音的时候,有较大噪音。如过不改变反馈电阻,继续使用620R,增益小很多,但是噪音也会小很多,这个现象可以理解,因为增益不同的问题。但是在620R的反馈电路时,其他运放都没有类似噪音,前端静音,后端只有贴着喇叭<10cm,才能勉强听到一点背景噪音。总觉得哪里有点问题。你这边能帮忙仿真一下看看吗?非常感谢。
  • OPA627和OPA2132,OPA2111噪声性能都挺低的,换一片OPA627怎样呢,购货渠道一样吗
  • 这些运放的渠道是一样的,而且可以保证是原装正品。同样的电路用其他运放完全没有那种噪声。在LPF的反馈电阻改为3.2K纯属是因为OPA637的稳定增益必须≥5db,所以才修改的反馈电阻。但是电阻改为3.2K就有很大噪声,如果使用之前627的反馈电阻是620R,这样的增益大约是-0.8db。噪声小很多,但是还是有一些。而且LPF输出我用一个10K的可调电位器做音量控制,在前端信号静音的时候,我扭动电位器,低频的喇叭振膜会有大幅度的移动。音量增大过程中,喇叭振膜往内移动,音量减小过程,喇叭振膜往外移动。而且移动的幅度和调整电位器的速度有关系,扭动速度越快,振膜移动的幅度就越大,停止扭动的时候,振膜会回复正常位置。反馈电阻大的时候,振膜移动会更明显。别的运放就不会有这种现象。就是感觉很奇怪。

  • 您好,先看IV部分,这部分调好后,再看后级滤波。
    在IV部分,“之前用627或者OPA2132的时候,没有噪声,用637的时候如果增益过大导致信号失真,那前端调小音量应该可以解决,但是实际调小音量,破音还是存在”中是指在同一个电路板上测试的吗?用627或者OPA2132的时候,增益大的时候有没有信号失真,有没有破音呢
  • 是在同一块PCB上测试的。我现在把反馈电阻改为583R(没有类似的,其他阻值并联得到)的电阻现在听声音不是失真了,也没有噪声。现在主要是LPF部分。如果用如图中的3.2K作为反馈前端是680R,这样输出很大噪声,如果反馈电阻改为620R,前端680R不变。音量调整在30%以内,噪声还好。在增大音量噪声就会随之增大。而且还有前面说的调整电位器的时候,存在喇叭振膜移动的问题。这些现象,在其他型号的运放中从来没出现过,只有637出现了。调整音量过程中,喇叭振膜移动,同事也有类似白噪音的噪声,而且在调整音量过程中,从30%到90%音量段时,出现的噪声基本是低频噪声,90%以上音量时,噪声就直接跳变到高频噪声。咱们如果用637做LPF部分,有没有参考设计?如果有我尝试使用参考设计看看。非常感谢!
  • 你好,Amy:

             这个问题有办法处理吗?