This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PGA300 输出

我在使用PGA300EVM-034,请问TP30  OUT这个引脚输出的是什么信号?

是模拟信号吗?是温度还是压力?信号输出的时序是怎样的?

 

谢谢!

  • 标了 OUT 从原理看, 可能是个模拟信号
  • EVM板默认的输出配置为电压输出, 也可以通过jumper设置为4~20mA 电流环输出.
    输入端EVM板子没有片上的温度输入信号,所以可以通过外部给温度输入信号. 
    但板子上有集成压阻式桥,可以直接作为压力输入,无需外接输入信号.
  • 请问,我现在已经可以在软件上的ADC Graph页面看到压力波形,但是OUT引脚的电压一直是0,用示波器测到的全是噪声,这是怎么回事?为什么OUT没有输出??

    谢谢!
  • 貌似是我跳线接错了。。
  • 现在我已经按照文档写的,电压模式连接跳线(Close J6, J7, J8, J14 (pins 2-3) and J16,Open J4, J5, J9 and J10),能在EVM软件的ADC Graph页面看到电压随压力变化的波形,但是OUT引脚测不到。能否帮我分析一下是什么原因??ADC Graph界面和OUT引脚波形如下图

     


x 出现错误。请重试或与管理员联系。