This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

反向比例放大器同向端偏置的问题



红色标记意思就是说

1 输出不是0,是因为只有正负电源供电的时候才能到达0?

2.运放将要饱和在接近负电源供电,这个是啥意思?negative power supply 可以理解成正负电源供电还是理解成电源GND?

3.Figure 4: A bias voltage is applied to the op amp’s non-inverting input to prevent saturation at the
negative power supply  这个该怎么理解呢?是说正负电源供电才需要加偏置,还是说单电源供电才需要加这个偏置

4.偏置的电阻大小怎么确定?R2//R3的值是不是应该等于R1?

  • 1. 因为图中运放是使用的单电源供电,负压接的是GND,而这款运放的输出又不能达到负压轨即0V,所以输出达不到0V。 是的,双电源供电就能达到0V了,因为能保证输出电压在datasheet中规定的输出电压范围内。
    2. 因为本来输出是要达到0V的,但由于单电源供电,所以就会使得输出低压这里饱和,出现削顶现象。negative power supply指的是V-,运放的负压供电。

    3. 单电源供电需要加一个偏置,这样保证输出不会饱和。
    4. 这里R2=R3即可,加1/2 Vcc偏置电压。
  • “3. 单电源供电需要加一个偏置,这样保证输出不会饱和。“ 这句话是什么意思?这是一个光点二极管,有光照的时候运放输出一个电压,没有光照的时候是不是说运放实际会输出一个负值,而这个负值被负的电压轨给钳住了输出不了小于等于0的信号?
    2.This condition is undesirable and can delay the amplifier’s response to an input signal.其实后面有这句,这意思是不是说运放在没有信号的时候实际输出是负值,突然有光照到二极管上了,二极管会产生一个电压,但是这个电压会有部分补偿负值的部分(就是把运放输出从负值拉到可以输出的这一段) ,所以产生了响应延时? 是这样理解吗?
  • 3. 单电源供电需要加一个偏置,这样保证输出不会饱和。“ 这句话是什么意思?这是一个光点二极管,有光照的时候运放输出一个电压,没有光照的时候是不是说运放实际会输出一个负值,而这个负值被负的电压轨给钳住了输出不了小于等于0的信号?
    A: 是的,但是当我们设置了一个偏置电压之后,比如设置1/2Vcc, 如果Vcc=3.3V,那么Vbias=1.65V。那么输出电压会整体抬高1.65V,这样的话输出电压就会在运放的输出电压范围之内。

    “This condition is undesirable and can delay the amplifier’s response to an input signal.” 这句话的意思是说这种输出饱和现象是不期望发生的,可以看下第一句话,当没有光照的时候,运放就尝试建立一个输出电压,这个电压就是同相端的电压,那么运放尝试建立同向端电压的时候,输出响应就造成了延迟。
  • 没有光照的时候,输入就是0,“运放就尝试建立一个输出电压,这个电压就是同相端的电压,那么运放尝试建立同向端电压的时候,输出响应就造成了延迟。” 尝试建立同向端电压是什么意思 ?是不是可以这样假设:当光照为0,那么同相端不是0,但是同向端要跟随反向端,然后同向端由一个值逐渐变成0,就是所说的运放尝试建立同相端电压???????? 但是有个疑问就是同相端加不加偏置不都要"尝试建立同向端电压"吗?
  • 您好,我这里的意思是没有光照的时候,运放输出是跟随反相输入的,但当反相输入悬空时,而同向端和反相端电压相同,那么运放输出就要跟随同向端了,即输出电压等于同向端电压,当同向端接地的时候,输出也为0V,但因为单电源供电输出达不到负压轨0V,因此导致饱和。 两个方法,一个是同向端接偏置电压,比如1/2Vcc, 另一个就是双电源供电 。
  • 2.This condition is undesirable and can delay the amplifier’s response to an input signal. This condition是指运放在负电压轨饱和,我想知道This condition是怎么会延迟运放输出对输入响应的?