Dear,
如下图所示为我们设计的无源带通滤波器,滤波频带为1~50MHz, 其仿真的滤波效果如图所示, 实际测试的结果差不多,但目前存在这么一个问题,
由于在带通滤波通带内,不同频率的相位偏移不一样,比如1MHz的相位滞后, 5MHz的相位正好, 20MHz的相位超前,这样导致最终的输出信号会因为相位偏移不一样产生失真的问题。 也就是说虽然在通频带内信号无衰减通过, 但是不同频率的信号 会产生不一样的相位偏移, 最终导致输出信号失真。
请帮忙看看有没有好的解决方案, 无论是无源的 还是有缘的带通滤波器 都是可以的, 我们的有效信号的频带为1MHz~30MHz
谢谢