This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

jfet输入级的运放 比如OPA2107 OPA2604 不适合同向放大电路吗?

Other Parts Discussed in Thread: NE5534, OPA2107, OPA2172

测试失真比BJT输入的运放要大很多 比如 NE5534

电路:

OPA2107:

NE5534:

  • JFET的输入级的运放特点,输入阻抗高,offset电压高,但Iib低,也能做同相放大。
    目前看来有过冲,震荡的过程,把补偿电容4.7pF改小点试试呢?
  • 感谢您的回复,我会按照您的方法去测试一下!
    谢谢!
  • hi 我看到了这个 感觉有些类似

  • 经测试 减小 直至去掉补偿电容 将输入正对地电阻改为4.99K  把信号输入减小至200mVrms  都无法使2107 二次谐波跟5534 一样 (供电为正负15V)

  • 您的供电电压是多大? OPA2172 这款不会产生交越失真,除非如上图所示,输入信号可能没在共模电压范围之内,增大供电电压排除,判断一款运放是否会产生交越失真的条件,我们可以看它的CMRR 的电压范围是否和Vcm一致,如果不一致,那么在电压交叉点那儿是会产生交越失真的。 OPA2107 的数据手册中无法看出来,所以您尝试提高供电电压范围,或者改为反相放大看是否有此失真现象? 因为反相放大不会产生交越失真,因为反相放大的Vcm是不变的,为Vcm=GND。
  • 您好 输入200mVRMS 供电电压正负15V  上面5534 2107 THD图 在同一块PCB上测得  

    我注意到2107datasheet 中 G = +1, f = 1kHz  THD + Noise=0.001%

    感觉AP测的结果相符合

    我只是比较奇怪 OPA2107 设计就是这样的吗?

    反向放大器我还没有现成的PCB可以测试

    仿真看过 反向貌似没有明显的二次谐波

  • 呵呵;真不知道楼主做FFT目的。你能用这图分析出谐波是来自信号源还是电缆?功放?
    做音频失真的专业工具是ATSII或音频分析仪。高精度示波器做李莎育、差分分析等等也尚可接受。
  •  早上好,感谢您的回复。1楼有图,其右上角有两个字,麻烦您看下 谢谢!

    相同测试环境下测试不同种类的运放有一些疑问, 才来发帖请教导致此现象的的原因。

    再次感谢您的回复!

  • 既然有设备;就把输入信号剔除吧。
  • 输入+-阻抗不平衡,导致的吧