Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1246, LMP90100, ADS1248, MSP430AFE253
像AD公司的AD7793那样
要是有其它芯片有评估板吗?有画好的pcb吗?
还有有测量热电阻的芯片的评估板吗?
自己画弱信号pcb一直有干扰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1246, LMP90100, ADS1248, MSP430AFE253
像AD公司的AD7793那样
要是有其它芯片有评估板吗?有画好的pcb吗?
还有有测量热电阻的芯片的评估板吗?
自己画弱信号pcb一直有干扰
1. TI有专门用于热电偶的芯片:ADS1118 , ADS1246,ADS1247, ADS1248, LMP90100
2. 如果你的应用少于2通道:
ADS1118,带有冷端补偿(内置温度传感器),内置PGA,16bit delta-sigma ADC (8~860)SPS,QFN封装(2.05mm*1.55mm*0.4mm),Low supply current 150uA (type), 50/50Hz工频抑制。
有评估板:http://www.ti.com/tool/ads1118evm
3. 如果你是多通道的应用:
ADS1246/7/8以及LMP90100是非常不错的选择。
LMP90100 带有“True Continuous Background Calibration ”功能。
都有相应的评估板:
ADS1248: http://www.ti.com/tool/ads1248evm
LMP90100:http://www.ti.com/tool/lmp90100eb
都是只有正电源供电,如果要测得温度低于Tcjc,是不是没法测量啊?
楼主也可以考虑使用集成24bit Sigma-Delta ADC 和 最高 128倍放大PGA 的 MSP430 MCU SOC 方案。
例如,MSP430AFE253 和 MSP430673X。 MSP430 内部集成的PGA可以接受负信号输入,内部集成电平提升电路。
查MSP430AFE253的datasheet没看到PGA可以接受负信号输入的情况。有这方面的资料吗?
TI的ADS1118是专门用来测量热电偶的,ADS1118内部集成了0.5度的温度传感器,用于冷端补偿。具体前端驱动电路如图。这个电路是通过电阻R1和R2将输入信号偏置到Vcc/2处,所以,很容易实现负温度测量。
详细使用,请参照ADS1118的EVM板。上面有详细的原理图和PCB布线,都非常简单。
http://www.ti.com/lit/ug/sbau184/sbau184.pdf
使用热电偶与ADS1118测量温度的应用手册,上面有原理介绍,非常详细。TI的资深工程师Luis对方案进行了详细的测试。精度非常高。
http://www.ti.com/lit/an/sbaa189/sbaa189.pdf