Other Parts Discussed in Thread: ADS1299
尊敬的TI工程师:
您好,我现在用贵公司ADS1299芯片时,内部测试信号正常,外部测试严重失真?
现在我有几个问题想请教一下,希望能得到您的建议:
1、外部输入时,参考电压必须使用外部供电吗?使用内部的行不行?
2、输入电压范围,我的理解是在-Vref/gain到+Vref/gain之间,比如Vref=4.5,gain=1,那么输入范围在正负4.5之间,这个理解正确吗?下图为附上手册数据格式
3、按照上图中的方式,我设置Vref=4.5V,gain=1v,外部输入一个1hz、幅值大概4v的三角波,输出如下,这样波形正半部分无输出,幅值也不对,另外频率增加时,波形严重失真,请问这是什么原因啊?