Other Parts Discussed in Thread: TLV316, TINA-TI
各位大神 咨询一个TLV316 的低通仿真问题
如图 R2 与 C4 组成低通滤波器 F0=1M R6及R1组成放大倍数为10 仿真图如下 TLV3126-RC低通滤波.TSC
仿真结果如图
截止频率 却在1K左右,跟 设计预想差很多。设计预想截止频率为1/(2*pi*R2*C4) 将近1M 这个为什么差距这么大?
如果修改放大倍数为2 即 将R6变为10K 仿真如下:
这个不明白为什么会发生这样的变化