This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如上,我就是想问问什么一般都是浮空输入而不是下拉?
浮空的话,信号处于浮动状态,一个影响会增加功耗,另一个他会引入噪声,从而影响相临通道的ADC的精度。
对于高速ADC,一般都会要求加入下拉电阻来做阻抗匹配与抗干扰。 不加下拉电阻做匹配高速ADC的SNR与IMD3都会急剧恶化。
楼主能否举个具体的例子,以便于分析。建议楼主发个图片或者链接,说明各自应用。
我做过两套数据采集设备,一套用STM32的内置AD,标准例程是将AD输入引脚配置为浮空输入模式的的(有下拉模式)。另一套用FPGA控制AD7482来做采集,但是现在我搞不清输入端该不该加下拉电阻,又有什么区别?加下拉电阻在没有信号的时候输入端为零,除了这个还有什么?
大多数应用中的ADC输入都不需要电阻下拉接地。另外,对于高速ADC和精密ADC,输入都是有运算放大器做为driver,阻抗调整和匹配都会在运放电路中进行。
针对楼主说的情况,应当是MCU为了方便设计提供内部下拉电阻,可以实现电压衰减,增大输入范围。大多数的MCU的集成ADC都不需要下拉电阻。