各位前辈,小弟最近项目中使用opa690搭建同相比例电路,前级使用A_D _I的ADG1204做1分4切换开关,信号输入为Vpeak=2-3V的6.4MHz正弦信号,模拟开关输出每路接一个opa690运放搭建的同相比例放大器,驱动后级负载,R17、R22设计为分压用,电路图如下。
我遇到的情况是:
1、当切换到某一路上的时候,该路输出信号正常,其它关断通道放大器输出有Vp-p=326mv的信号输出,没有达到完全断开的目的(见下面第一个波形);
2、示波器直接测量模拟开关关断通道的输出管脚,波形很小(Vp-p=22mv),说明放大电路此时输入很小(见下面第二个波形);
3、把R17、R22换成小电阻(510欧),关断通道opa690放大电路输出的信号幅度减小;换成大电阻(20k),信号幅度增大。
我选用的模拟开关导通电阻120欧,高频下关断特性较好,选R17、R22做分压的想法是使信号放大倍数为1;选4.7K欧的原因是考虑模拟开关导通电阻可能会随环境变化,想减小导通电阻上的压降。我的问题是如何能降低关断通道泄漏信号的幅值,想做到隔离(预期Vp-p与下图2一样),小弟实在想不明白,对运放较深的知识不甚了解,可能电路存在设计错误,想请各位前辈帮忙解答一下!!!