|
运算放大器(Operational Amplifier)是一种差分放大器,具有高输入电阻、低输出电阻、高开放增益(开环增益),并具有可放大+输入引脚与-输入引脚间的电压差的功能。 每个电路由正侧电源引脚、负侧电源引脚、+输入引脚、-输入引脚、输出引脚等5个引脚构成。 *通常电源、输入、输出分类以外的引脚名称未进行统一 运算放大器、比较器的图解符号 <ignore_js_op> 运算放大器的电源引脚名称示例 <ignore_js_op> 运算放大器要求的功能有高输入电阻(阻抗)和低输出电阻。 在下图【电压控制电压源放大器模型】中,输入电压和输出电压的关系如以下公式所示。 电压控制电压源放大器模型 <ignore_js_op> <ignore_js_op> 信号电压Vs是通过电阻分压由信号源电阻Rs和运算放大器的输入电阻Ri分压而得,因此衰减的信号被输入运算放大器。 但是,当Ri远远大于Rs(Ri=∞)时,公式的第1项可视作近似于1、Vs=Vi。 关于以下第2项,放大了的输入电压AvVi被运算放大器的输出电阻Ro和负载电阻RL分压输出。 此时,当Ro远远小于RL(Ro=0)时,第2项可近似于1,信号可在不衰减的状态下输出。 这样的运算放大器被称为理想运算放大器。 一般希望运算放大器具有高输入电阻、低输出电阻,尽量设计为接近理想运算放大器的电路结构。 <ignore_js_op> 信号电压Vs是通过电阻分压由信号源电阻Rs和运算放大器的输入电阻Ri分压而得,因此衰减的信号被输入运算放大器。 但是,当Ri远远大于Rs(Ri=∞)时,公式的第1项可视作近似于1、Vs=Vi。 关于以下第2项,放大了的输入电压AvVi被运算放大器的输出电阻Ro和负载电阻RL分压输出。 此时,当Ro远远小于RL(Ro=0)时,第2项可近似于1,信号可在不衰减的状态下输出。 这样的运算放大器被称为理想运算放大器。 一般希望运算放大器具有高输入电阻、低输出电阻,尽量设计为接近理想运算放大器的电路结构。 <ignore_js_op> 运算放大器按其放大率放大引脚间的电压差,因此输出电压表示如下。 <ignore_js_op> 当运算放大器的开放增益Av足够大时,可视为左边近似于0、Vs=VOUT。
增益较低时,公式左边不可近似于0,这样,输出电压会发生误差。 之所以希望运算放大器有高开放增益,是因为通过该增益可尽量缩小输出电压误差。 高开放增益从其他角度来看,意味着应尽量减小+输入引脚和-输入引脚间的电位差。即,开放增益越大,VIN+=VIN-的关系成立的可能性就越大。该+输入引脚和-输入引脚的电位基本相等的关系被称为虚短、虚断或虚拟接地。 构成负反馈电路使用时,该关系成立,可利用虚拟接地的特性设计应用电路。 |