Other Parts Discussed in Thread: OPA336, TLV333, OPA320, OPA320-Q1, OPA325, OPA376, OPA376-Q1
請幫忙推薦一款低噪精密的運算放大器,規格如下:
單組OP即可
輸入電壓可以在2.5V操作,
input offset voltage需低於0.3mV
輸入抵補電壓的溫飄係數<2uV/C
input offset voltage需小於100pA
包裝最好為SC70-5或SOT23-5
如果實在沒有的話,就不限定包裝了