This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于Datasheet中GBW与BW的区别



我有以下几个问题还没有太搞清楚:

1、在Datasheet中能看到部分的运放增益与带宽满足相乘为定值,即GWB;而部分运放给出的则是例如“G=1  4.7MHz”“G=10 290KHz”这种某增益下的带宽大小,同时Datasheet中给出的是BW而不是GBW,我想知道这两种类型运放有什么区别?是和电压反馈型电流反馈型有关吗?

2、仪用放大器常常使用在差分放大电路中,我能不能直接用于电压串联负反馈放大电路,实现对微弱信号的放大?

  • GBW指的是增益带宽积,指的是增益Gain=1时的-3dB的带宽。
    有些芯片没有给出GBW,比如G=10时候的带宽BW=290KHz,那么GBW即为2.9MHz。或者G=1 4.7MHz,那么GBW=4.7MHz。
  • 对于微弱信号放大,比如微弱电流放大,我们需要考虑运放的Iib的影响,所以我们一般选择Iib尽可能小的精度运放,或者跨阻运放实现微弱电流的放大。 同样,如果微弱电压信号的放大,我们需要考虑Vos的影响,我们一般选择Vos尽可能小的精度运放。