This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA2836不工作

Other Parts Discussed in Thread: TLV2376, OPA2836

搭了个简单的电压跟随器,输出out1,out2一直是0V, 3脚是2.5V。感觉是供应商发错芯片了。电路图和芯片丝印如下。麻烦大佬们帮我看下。

  • 您好,您是在哪里购买的? 有尝试更换一片试试吗,是否输出也是0V?
  • 您好,是的,换了4片都是一样的。然后换成同封装的TLV2376就能正常工作。我们设计好后,是交给工厂包工包料的,然后回来自己调试。
    又量了另外一边的电压情况,在什么都不接的情况下5、6、7脚尽然有不通的电压输出,比较特别的是6脚,大约有VCC/2的电压输出(不同测量仪器有不同的值,感觉和测量仪器的内阻有关)。
    我们又根据芯片上的丝印反查芯片,发现丝印2836的不止OPA2836,同封装的还有另外的芯片,所以才猜测供应商发错了芯片。能根据上面的丝印帮我们确认下吗?
  • 您好,可根据下面这个链接对丝印进行查询,www.ti.com.cn/.../partlookup.tsp
    丝印为2836的有两款,一款是OPA2836, 一款是TPS2836D,所以只通过丝印2836确实无法判断是否芯片问题。
    那么关于下面两行标识,建议您联系我们的CSC客户支持中心:www.ti.com/csc,进一步对下面两行标识做分析,确实是否符合OPA2836的命名规则。
  • 好,谢谢。可是那边说是TI的机密,客户中心自己没有权限知道。还有其他办法吗?
  • 好,谢谢。可是那边说是TI的机密,客户中心自己没有权限知道。还有其他办法吗?
  • 您好,那您是从哪儿购买的呢? 如果您是通过官网TI estore上购买的,可以直接提供订单号,帮您查询下。

    但是如果是通过其他渠道购买的话,只能联系下您的购买渠道了。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。