Other Parts Discussed in Thread: PGA308EVM
用USBDAQ做出电压输出的!可是在做电流的怎么就做不出来了!求高手指跳点如何设置!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: PGA308EVM
用USBDAQ做出电压输出的!可是在做电流的怎么就做不出来了!求高手指跳点如何设置!
Hi Huang Ping,
您好,既然关于电压输出你能调好,那么做电流环输出就容易了。
配置为电流环输出:
1,首先,USB_DAQ板上的跳线配置不需要更改,电压输出、电流输出,USB_DAQ板子的配置都一样。
之前有个帖子介绍的是电压输出:http://www.deyisupport.com/question_answer/f/52/t/18942.aspx
2,PGA308EVM板的,跳线配置,参考下图:
同时,需要给USB_DAQ板提供正负15V(为USB_DAQ板上的仪表放大器供电)/T2,以及电流环供电(24V)/T1。
注意这个两个电源不要共地,不要把直流电源上的GND和V-连在一起。参考下图:
3,完成以上两步,硬件配置就OK了。然后关于校准,Pre-Cal file请选择 pre_Iout_4p096.csv。参考下图:
校准过程中,同样需要根据提示,调整压力传感器的输出,完成校准。(同上贴中的电压输出模式一样)。参考下图:
最后,把电流表串联在USB_DAQ板的T上,即可测得4-20mA输出。
希望对您的设计有所帮助!
Iven Xu
iven-xu@ti.com