This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果想模拟差分信号输入,就把信号发生器的负端,接到运入的负输入端,对于这个电路,不要在信号源中加offset。特别注意一点,上述接法,保证信号源与电路板不要共地。
楼主你好!
你的电路的问题在于,给Ref pin的bias信号源输出阻抗过大。在R2上并联一个电容即可,容值理论上越大越好,可以选择100uF以上的。另外,R1、R2适当减小,可以选择两个1K的。
你的图中是把信号源的正端接到了放大器的负输入端,而偏置加在了放大器的正输入端。我的图刚好和你的是反的,请问这两种接法之间的区别是什么?
这两种接法只是反向 同向的区别。
一接上信号源,放大器负输入端的偏置就变成了0V
有可能是楼主使用的信号源和电源共地了或者没有完全隔离。楼主是否有隔离变压器,可以给信号源加个隔离变压器。或者使用电池给板子供电。