This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于D触发器SN74LVC1G374与与非门SN74AUP1G00组合问题



当D触发器为高阻输出时,输入至与非门A,与非门B为高,那么与非门输出是什么电平?为什么?

  • 输出不确定电平吧,与非门Y=A*B/,即为Y=A/+B /.
    A 为高阻抗状态, 既不是高电平也不是低电平,没有逻辑值,那么它的反也不是确定的高或低状态,所以Y输出应该也是不确定的。
    您现在输出测试是什么电平?
  • 与非门的输入(A,B)最大正负5uA,如果理解为输入高流入正5uA,输入低流出负5uA,那么D触发器的高阻状态即使推挽输出的两个开关管均关闭 ,也有泄露电流 ,如果上下管泄露电流不一样大,如上端的开关管泄露大,是不是 与非门就认为输入为高呢?这样理解是否正确?
    这个只是想完成一个开关机电路,要求电路规模小、功耗小,现在就是上电状态不确定。实际组合为一个T'触发器。电路在构思,没实物。
  • 您好,我个人的理解是,当高阻态时,上下两个管子同时截止,确实是存在漏电流,但上下管子的漏电流大小应该是随机的,不能判断哪个管子的漏电流大。 对于与非门的输入来说,相当于浮空吧,不认为是高。
  • 谢谢回复,应该是走入误区了。不过高阻状态应是大于100K的,所以随便 个上下拉都可以 确定 状态了。
    这个电路已经想清楚了,再次感谢 帮助。