This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

opa运放的供电电压反偏最大能达到多少?

Other Parts Discussed in Thread: OPA134

我想给运放加保护电路装置,但不知道一般TI的opa系列运放供电电压如果接反,那么反向电压最大能是多少。

如果一个运放是+-3v供电,反向电压最大能是多少?如果+-5v供电呢?

谢谢,我想知道一个通用的值,或知道如何在芯片资料手册上查找这方面的信息,因为我看了半天也没找到。

例如OPA134

谢谢

  • kaixiang chen 说:

    我想给运放加保护电路装置,但不知道一般TI的opa系列运放供电电压如果接反,那么反向电压最大能是多少。

    如果一个运放是+-3v供电,反向电压最大能是多少?如果+-5v供电呢?

    谢谢,我想知道一个通用的值,或知道如何在芯片资料手册上查找这方面的信息,因为我看了半天也没找到。

    例如OPA134

    谢谢

    芯片手册里一般有一项, Absolute Maximum Ratings.

    希望回答了你的问题

  • 对于CMOS的芯片,电源能够承受的反向电压只有零点几伏。据运放的设计工程师讲,一般在两个电源之间有一个反向的二极管。

    电源接反时,这个二极管应正向导通了。如果电流稍大,就会先把这个管子烧毁。然后烧毁整个芯片。

    总之CMOS的芯片,电源反接时,非常脆弱。楼主可以试着,设计电路不要让电源反接。

  • Datasheet上明确标明正负供电压差在36V内都可以,所以无论反向电压加到多大,只要保证正负电压轨不大于36V,芯片就不会烧坏。但是如果用反向电压供电,就需要为输入信号提供反向偏置,否则输出会出现失真。

  • 如楼上分享的图,会在电气极限参数中提供。

    不能超过供电电压之外 0.7V,就是一个二极管的电压降。例如 ±3V供电,即输入不可超过±3.7V。

  • 你好,请注意: 正负反接是不可以的