现在要放大的电压是一个电流镜镜像之后的电流流过一个采样电阻R2的直流电压,计划用INA818来放大,放大输出电压作为ADC的输入。
请问以下设置是否合理呢:
1.INA818采用5V单电源供电,REF引脚由DAC芯片给出2.5V的参考电压。
2.INA818的输入直接取电阻R2两端两点电压,两点压差范围约为2mV~200mV,这是否可以直接作为INA818的输入呢?
3.手册上说应该给输入电流一个通路,低输入阻抗情况下在正输入端连接10KΩ电阻到地,高输入阻抗下正负两个输入端都连接47KΩ电阻到地。由于我的采样电阻较小约为2KΩ,是否可以按低输入阻抗处理呢?
4.当我按照如上设置后,得到的放大输出为随着参考电压改变的固定电压值,是否与R2两端的电压接近于VDD的值有关?