这一小节谈谈运放的电源抑制比。在理想运放中,运放的特性不会随电源电压的变化而变化。当然,分析理想运放时,我们使用的电源,也会被假设成理想电源。但实际情况并非如此,实际的运放,电源电压发生变化时,总会引起运放参数的变化。这就引出运放的一个重要参数,运放的电源抑制比PSRR。维基百科中给出了PSRR的详细定义,就是当运放的电源电压发生变化时,会引起运放的输入失调电压的变化,(又是失调电压),这两个变化的比就是运放的PSRR。如下式
通常用dB表示。PSRR = 20log(⊿Vcc/⊿Vios)。有些数据手册中,也会通过失调电压对电源变化的比来表示。单位一般用uV/V。如下图,是OPA365的datasheet中的表示,这个也不难理解。我们不用为找不到上式定义的比率dB值,而感动伤心。这两种表示方法,都可以让我们清楚的理解到运放对电源电压变化的抑制能力。
PSSR为有限值的原因,也是来源于运放差分输入管的不完全匹配。下面着重讨论它的影响。如下图是对OPA376运放的一个计算实例。当电源电压变化500mV时,就会引起输入失调电压10uV的变化,如果放大倍数为2,刚输出端变会产生20uV的变化。一些电路放大的倍数更大,则输出失调电压变更大。这足以使一个输送给16bitsADC的信号产生误差。(16位ADC的一个LSB对应的变化为15ppm of FSR)。