This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

THS6212 参数解读

Other Parts Discussed in Thread: THS6212, THS6222

THS6212的datasheet里面只看到有关于偏置电流的描述,Inverting input bias current matching能否理解位输入失调电流?不是话应该怎样理解?

另外文档里面所述Noninverting和Noninverting input bias current是不是分别指得式D1_IN+和D2_IN+的输入偏置电流?

Input offset voltage matching又该如何理解?

  • 您好,Inverting input bias current 是D1_FB、D2_FB 的输入偏置电流
    Noninverting input bias current是D1_IN+和D2_IN+的输入偏置电流
    关于matching参数的含义,我再确认下
  • 好的谢谢,关于matching的含义也很重要,需要了解清楚
  • 这两个参数表示的是输入偏置电流和输入失调电压在封装中两个放大器之间的匹配程度
  • 我想了解下两个IN+的输入偏置电流(Noninverting input bias)的matching数据,手册中似乎没有列出来。另外手册中反而是列出的两个FB的输入偏置电流(inverting input bias)的matching数据,而且很多同类产品中也没有列出Noninverting input bias这个参数,是因为什么原因呢?

  • 我想了解下两个IN+的输入偏置电流(Noninverting input bias)的matching数据,手册中似乎没有列出来。另外手册中反而是列出的两个FB的输入偏置电流(inverting input bias)的matching数据,而且很多同类产品中也没有列出Noninverting input bias matching这个参数,是因为什么原因呢?
  • 同向输入偏置电流匹配参数是没有列出来,这很可能是因为同向的这个参数幅值明显小于反向引脚处的(注:5.5uA最大值vs.55uA)。除此之外,同向管脚的阻抗通常比反向管脚看到的反馈电阻小得多。THS6212数据表中的公式4,其中您可以看到同向和反向偏置电流对输出偏移的影响(数据手册7.3.5 DC Accuracy and Offset Control章节)
    THS6222是对THS6212的引脚兼容升级,下面是一个简短的视频,讨论其相对于THS6212的一些优势
    www.youtube.com/watch