正打算用TLC2652搭建一个采集微伏电压的信号采集卡 TLC2652是双电源供电的 能否推荐个正负电源解决方案或者芯片 怕普通的电源影响信号,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你看下
TPS65131好像有文波啊 在网上收的 会影响信号吗 有没有纹波少点的 电流要求不大
单电源应用设计得到可以接近双电源的效果。任何运放都可以应用在单电源场合,使用方法都是一样的。
1、楼主可以参考本版置顶帖子:
http://www.deyisupport.com/question_answer/f/52/t/17077.aspx
2、或者上传双电源的设计TINA电路图,然后我帮你改成单电源的。
56131是有纹波,但是你运放也有PSRR, 如果要求高就加LDO
TI提供正负电源LDO产品,楼主可以参考下面链接选型,谢谢!
http://www.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=400&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T