你好,最近在调试LMH6514放大器芯片,但是在调试的过程中遇到了一些问题。
具体来说就是关于差分输入输出的问题,芯片手册上面提到的可以采用单端输入的方式来输入信号,也给出了参考电路。对于此处没有过多的问题,但是,我们受到实验室测试条件的限制,不能测试差分输出信号,我们焊接好的电路板我们采用的是测试单端的方法(即为采用14端口引线通过SMA头和仪器连接,将15端口通过电容接地),不知道能不能采用这种方式来测试放大性能?
目前我焊接调试的第一版就是这种情况来测试的,但是性能一直不好!
想具体请教一下,如果该种方法可以的话,那么采用单端测试的时候应该对另一个端口怎么处理,能给一点具体的意见吗?
如果不可以的话,是不是只能采用芯片手册上面的方案来设计,那个变压器需要不需要?
还有就是关于所有的这种差分输入或者差分输出的芯片,是不是所有的都能采用单端的方式来使用,如果可以的话一般另外一个端口怎么处理,是用一个电容直接接地吗?
想听一下具体详细的关于这方面的解释!!
先谢过了啊!!