Other Parts Discussed in Thread: LM358, LF353, LM741
CMOS运放单电源供电下,输入一个峰峰值2V的正弦波,无直流偏置,输出是一个与输入信号一致的正弦上半波。
而为什么其他像LM358内部为三极管的运放,这种情况下的输出是不正常的,JFET输入运放也是。
这是为什么啊?还有就是这几种类型的运放在使用时应该注意什么?麻烦大家指导一下。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,实在感谢您花这么大的篇幅为我解答。
对于LF353,则实在抱歉,是我没看仔细。
我的疑问主要来这于我最近在做的电路,要求单电源供电,而我这需要输入的交流正弦信号的正半波就可以,所以我就发现使用CMOS运放在输入一定负电压信号时,它还是能很好的输出我想要的信号,也就是正半波的正弦信号,并把这部分信号放大,而不出现其他不需要的现象。
最开始我是使用LM358的,结果发现输出完全不行。但是CMOS运放却可以达到我想要的输出结果,这是数据手册没有提到的。同时我也试了另一款CMOS运放OPA4377AIPW,也同样可以得到我想要的效果。这就使得我无需其他外围电路,即可提取出正弦信号的正半波,并放大。
所以我想,两者的这种输出现象还是跟其内部结构组成有关,希望您能从内部结构组成帮我解答这个问题。