上图是目前在使用的电路,但是效果不好。左下角是输入,来自光电传感器的 6nA 50kHz 信号。右边是输出,希望能达到3.5v以上,被5v系统的单片机识别。
想专家请教的问题:
1-这个电路采用+端输入,原因是光电传感器是多片传感器共地接法,正端输出。这样的放大器接法是否有问题?
2-只需要单片机能检测到传感器是否有输出,放大器可以工作在非线性区,这个电路的是否需要加大放大倍数?仅仅增大R2是否可行?
3-这个电路是否会有自激振荡的可能?因为输入是由多路模拟开关来选择不同传感器的,当多路模拟开关切断信号后,感觉放大电路还会有短时间的脉冲输出。因此增加了C1的值到2pF,是否有效?
烦劳专家赐教,感谢。