This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于LMH6514在调试过程中的一些问题,请求给你指点!

Other Parts Discussed in Thread: LMH6514

你好,最近在调试LMH6514放大器芯片,但是在调试的过程中遇到了一些问题。

具体来说就是关于差分输入输出的问题,芯片手册上面提到的可以采用单端输入的方式来输入信号,对于此处没有过多的问题,但是,我们受到实验室测试条件的限制,不能测试差分输出信号,我们焊接好的电路板我们采用的是测试单端的方法(即为采用14端口引线通过SMA头和仪器连接,将15端口通过电容接地),不知道能不能采用这种方式来测试放大性能?

目前我焊接调试的第一版就是这种情况来测试的,但是性能一直不好!

前几天发过一个帖子,但是一直没有回复!

项目急着用这个芯片,希望给予帮助!

  • LMH6514频率比较高的,直接单端接地会对差分性能有影响, 一个要考虑阻抗匹配,另外建议差分转单端比如用一个balun.

  • 你好,上图是TI提供的参考板原理图,按照你的说法你的意思是不是采用加上输出端的那个变压器变压器以后将C14管脚接地?

    不知道我的理解对不对?

    还有就是这个时候我要采用的芯片输出端(该芯片有两种阻抗输出模式200欧姆和400欧姆)是400欧姆的高增益输出模式,测试设备的输入阻抗为50欧姆,那么此时这个变压器是不是要换成一个8:1的变压器就可以了呢?

    我看TI参考板上面输出端采用的是200欧姆,采用的变压器室4:1的变压器。

    不知道我的理解对不对!

    请给予指点,谢谢!!

  • 你好,我最近又做了一板,采用的是变压器输出,然后用单端来测试,一端电容接地!

    效果比第一版好多了,但是现在调试很长时间也仅仅只有20dB的放大,其他的我只能在原理图上面的变压器旁边的R3和C11处调节匹配,基本没什么效果!!

    现在出现一个现象感觉有点不太理解!

    如果对于Gain_0至Gain_2这三个端口都低电平无效状态的时候,输入到输出仅仅是衰减了22dB左右,将Gain_0至Gain_2接上高电平以后确实是有42dB增益的提高,也就是说芯片的工作状态时正确的!

    请问此时调节电路具体该如何调节呢,那些是调节的比较敏感的元件。有点没头绪了!!

    请TI的技术支持以及使用过该芯片的大神们给予指点!!