This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [常见问题解答] INA181:了解电流分流监控器和放大器的输出摆幅

器件型号:INA181

问:如何解读和利用电流感应放大器的输出摆幅规格,以便我能得到可以检测电流的最大值?

答:了解放大器的输出电压 (VOUT) 摆幅到正负电源轨的接近程度对于设计而言极其重要,因为摆幅越大,您可以从放大器的输出中获得的测量结果的意义就越大。一般而言,由于输出级晶体管的饱和电压,放大器输出级的输出摆幅与电源轨的接近程度在物理上受到限制。

 

放大器或电流分流监控器 (CSM) 的 VOUT 摆幅通常可在数据表的电气特性表(具体而言是在“输出”部分)中找到。以下是我们的某个 CSM (INA181) 的示例。

1INA181 电气特性电压输出规格

 

有关图 1 中的规格,有两个重要的细节需要注意。一个是在负载 (RL = 10kΩ) 下完成测试,这意味着输出电流 (IOUT) 很小(约为 5V/10kΩ = 500uA)。二是放大器的输入被过驱动,以产生尽可能大的摆幅以接近电源轨,这意味着放大器不在其线性范围内运行。过驱动意味着差分输入电压 (VIN = VIN+ - VIN-) 大于允许的最大输入(例如 250mV)或小于最小输入(例如 -250mV)。这并不是显而易见的,但却是标准做法,在页面底部的注释“(3)”中有进一步说明。

此外,如果设计人员想知道输出级的线性工作范围,他们可以查看各种性能规格的测试条件。对于标准运算放大器,他们可以查看用于生成开环增益规范的 VOUT 范围。由于 CSM 是闭环,因此您可以查找,用于生成gain error (EG) 或Nonlinearity error规范(图 2)的线性 VOUT 范围。注意:距离电源轨的 500mV 是一个非常保守的 Vout 线性范围。实际上,大多数放大器的线性范围距离每个电源轨100mV,尤其是在考虑典型工作温度时。您可以点击此处,详细了解放大器输出级线性范围。

2INA181 的输出规格

 

如果设计人员知道自己的设计将处理较重的负载(较低 RL),因此使用较高的 IOUT 电流电平,则必须遵从输出电压摆幅与输出电流间的关系图(直观地称为“爪形曲线”)。此图将让设计人员了解负载对 VOUT 范围有何影响。图 3 显示了 INA181 数据表中的此曲线。您可以看到,随着 IOUT 增加,VOUT 摆幅会减小,这始终是放大器的典型情况。

3:输出电压摆幅与输出电流间的关系

 

VOUT 摆幅的另一个考虑因素是它在零电流条件下与输入共模电压 (VCM) 下能够摆幅到地的程度。注意零电流条件意味着 VIN = 0V,而过驱动意味着 VIN<0V 或 VIN>满量程。当 CSM 处于单向运行(感应分流电流朝一个方向流动)时,这一点非常重要,因此器件基准引脚可被驱动到地以实现完整的输出范围。下面的图 4 显示了当器件以地为基准时,您可以预期器件摆幅的低度。

4:零电流输出电压与共模电压间的关系

 

如果 CSM 的输入失调电压 (VOS) 大于零,那么 VOUT 摆幅到地的程度将受 VOS* 增益的限制,VCM 增加时总是这种情况,即使 VOS 最初是负值也是如此。由于 VOS 随 VCM 而变化,因此我们可以使用数据表中的图 4 确定零电流条件下摆动至地的程度。

 

下面是一个使用 INA181A3 的示例,增益为 100V/V,我们使用 5V 为其供电。  假设我们要测量 1A 和 50A 之间的电流,我们选择一个 1mΩ 分流电阻器。  这意味着我们将得到 1A * 1mΩ = 1mV,然后将其乘以 100V/V,以获得 100mV 的预期输出。  INA181 至 GND 的摆幅为 GND+5mV,因此可接受 100mV(高于 5mV)的预期最低输出。 但在 50A 下,输入端的感应电压将为 50A * 1mΩ = 50mV,我们将其乘以 100V/V,以获得 5V 的预期输出。  摆动到电源轨的规格为 Vs-0.03V,因此 INA181A3 在这些条件下的最大输出仅为 4.97V,5V 超过该值。

那么,怎么做才能让此电路正常工作呢?  有一些选项。

1.将电源电压在 5V 上至少增加 30mV(但小于器件的最大值)。  这通常不是设计中的选项,因为电源通常固定在 1.8V、2.5V、3.3V、5V 等常见值。

2.选择增益较低的器件。  INA181A2 的增益仅为 50V/V,因此所需的最大输出电压仅为 2.5V,远低于 4.97V 的限值。

3.选择更小的分流电阻器。  减小分流器的值也会减小输入信号的大小,随后减小输出信号的大小。  从 1mΩ 切换到 0.5mΩ 会实现与选项 2 相同的操作。

4.另选一个摆幅至轨规格更合适的放大器。  例如,INA199 的摆幅至 Vcc 规格为 Vcc-0.2V。  当输出接近 Vcc 时,从 INA181 切换到 INA199 将会缩小电路的可用输出范围。  但是,INA199 可支持最高 26V 的电源电压,而 INA181 最大值为6V,因此选项 1 值得再次研究。