Other Parts Discussed in Thread: ADS8412, OPA197,
我采用OPA197构建电压跟随器,后端采用THS4503搭建单端转差分电路,最后将差分信号输出给ADS8412.
我想请教的问题是:
1.用构建电压跟随的运算放大器选型不同一般会有什么影响,OPA197会影响精度吗?
2.OPA197的输出阻抗是375Ω,而THS4503 datasheet中给了参考的电阻值,但它假设的源阻抗是50Ω,那么这些电阻值该如何更改?
3.THS4503 的Vcom端直接接地对信号会有影响吗。