This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请教大家,用LM393P做一个单限电压比较器,为何在上升沿和下降沿会出现不同程度的振铃,且振铃的大小跟直流偏置电阻的大小及输入信号频率的大小有关,这是什么原因造成的。原理图如下:
单电源5V供电下,输入直流偏置电阻取1K、680,输入端加隔直电容。输入信号为1KHz、1Vpp正弦波时的实际测量图如下:图二为上升沿的情况,图三为下降沿的情况
如果将信号降为100Hz,1Vpp,此时输出情况实际测量如下:
可以看到上升和下降沿的振铃更为严重了。
另外,如果我将直流偏置电阻改为10K、6.8K,振铃将更加严重,1KHz时的振铃程度也会加重。
而如果LM393进行正负5V双电源供电,输入无直流偏置电阻,信号源输出直接接到LM393的同相输入端,输出继续是3K的上拉电阻,输入信号依旧是1K、1Vpp或100Hz的正弦波,这时将不会出现这种振铃,上升和下降沿表现都很好。
这是什么原因造成的呢?请大家指导我一下,同时对于以上原理图,单电源下的使用,又可以如何改进。
您好,
您输入的信号不是正弦波是方波吗?在方波的下降沿是否存在毛刺?一般使用比较器都会加个正反馈以形成迟滞比较器,这样可以避免输出在阈值附近发生抖动(起伏)
您好,
输入信号是正弦波。对于抖动,实际实验中如果将LM393双电源供电,信号从信号发生器输出直接连到比较器的同相输入端,反向端接地,这时却不会出现抖动。所以我的疑问在于在串入或并入电阻后为什么就出现了抖动?
您好,感谢您的解答,按照您的提示,我改进了电路,电路图如下:
我使用单电源供电,输入是无直流偏置的交流信号,因此在输入端加上一个二极管进行钳位。虽然这样做不是很规范,不过LM393还是可以正常工作,只有输入信号不要太大。当然上面你提到了电源的变化,因此实际调试电路时我多加了几个电源滤波电容,从220uF到100pF不等。
输入信号是100Hz,1Vpp的正弦波。
做了一个反相输入的滞回比较器,只要我把上限阈值调高一点(增大R1的阻值),就可以避免输出波形边沿出现抖动。
对于以上您提到的比较器的动作使得电源产生波动,我对电路进行了测试,以下是测试结果:
第一张图是LM393反相输入端所测到的信号,测到了一个干扰,峰峰值为127mV;第二张图的黄色波形为此时电源的纹波状态,可以看到纹波峰峰值为4.3mV,纹波变化,反相输入端的毛刺随之出现;第三张图是LM393的输出和反相输入端的波形。
从以上结果及调试过程分析,确实是比较器的动作使得电源出现波动,由此引起输入端的波动,不过我也对此产生新的疑问,就是电源的波动只有几个毫伏,而反相输入端的毛刺有一百多毫伏,如果是电源的波动造成的,那为什么反相输入端会出现这么大的毛刺?还有就是电源的波动在运放内部是通过什么来影响反相输入端的(因为在外围电路中反相端已没有电阻接到电源)?
麻烦您再指导我一下