This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA194: INA194共模电压突变时输出问题

Part Number: INA194


电路方案

           Load负载空载,Vin+端直流源供电12V,进行开关变化,out经过RC滤波电路接入电压比较器,测试示波器探头测试INA输出引脚。

问题描述

          Vin+电压从12V变成0V(关闭直流电源输出按钮),示波器测试结果如下图,青色为输出信号,为什么会出现一个脉冲信号,其脉冲幅度和宽度不确定(测试5个样品结果),5个样品的幅度300mV-1V,脉冲宽度大于10ms,请问为什么会产生这个脉冲,另外脉冲幅度和宽度有什么规律,脉冲参数会受那些影响; 

         Vin+电压从0V变成12V(开启直流电源输出按钮),示波器测试结果如下图,青色为输出信号,为什么会出现一个脉冲信号,其脉冲幅度和宽度不确定(测试5个样品结果),5个样品的幅度300mV-1V,  脉冲宽度大于10us,请问为什么会产生这个脉冲,另外脉冲幅度和宽度有什么规律,脉冲参数会受那些影响;

      图片详情请查看下方文档。

INA194共模电压突变时输出问题.doc

  • 您好,

    让我首先想到的主要原因就是运放的共模抑制比这个参数,它分DC和AC参数,这里应注意主要看AC参数,如下datasheet截图,可以看出运放的CMRR是随频率的增加而降低。因此,如果运放的共模电压变化率很大的话,那么就会对输出造成很大的影响。