This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

运放延时计算

各位专家好:

想请教下运放延时是怎么计算的

运放的传递函数已经推导出来了,为(R2/R1) * 1/(R2*C1*S+1)

那么延时是否为:R2*C1,请专家帮忙看看,谢谢了

  • 楼主你好!

    1、R2*C1 是楼主的一阶系统的时间常数,不是延时。

    2、楼主的传递函数是基于理想OPA推导的,实际的opa本身就可以近似为一个二阶模型,所以真正的传函并没有这么简单;

    3、另外,楼主的系统不是线性相位,group delay不是常数,跟信号频率是有关系的。

    这种问题,如果是基于学习,最好参考《信号系统》,看书哪里不明白再问;如果是应用的话,最好就是用软件(TINA、matlab)仿真,比较方便快速。。。

  • 应用中,理论计算的延时意义不大,可以通过软件(TINA)仿真来确定运放的延时以及整个调理电路的总延时。

  • 你是想分析它的相位延迟是嘛?一阶系统的相位延迟是和频率有关的。也就是分子上的S。下式表示相位延迟。其中w表示信号的角频率,t=R2C1为时间常数,而不是相位延迟的值。