Part Number: TL062
Other Parts Discussed in Thread: LM258,

实测 VF1 有50多mV,且OP5的Pin2大的电压已经有较大偏差,约有6.02V。问题出在哪里?
通过在VF4并接到GND的电阻,减小运放的吸纳电流,实测发现 OP5的Pin2的电压值是随着运放的吸纳电流大小而变化,吸纳越多,偏差越多。
使用LM258 时,该电路没有问题,OP5的Pin2、VF1均正常。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
LM258和TL062上面的测量是在同一块电路板上测量的吗?LM258和TL062的失调电压差不多,但TL062的稍微高一点,但输出结果不应相差这么大;
通过在VF4并接到GND的电阻,减小运放的吸纳电流
您这里运放的吸纳电流指的是运放的失调电流吗?LM258和TL062相比,TL062的失调电流更小一些,是pA级的,而LM258是nA级的;
您测试了几块电路板是这种情况,看您上面的仿真,TL062时VF1是5多mV,也没有50多mV
吸纳电流指的是TL062输出端1pin输出电流吗?不明白您的工作原理:
这个电路构建了一个6mA,静态下,输出端吸纳6mA电流
您是怎样改变运放的吸纳电流的?可以附上完整的电路图吗?
通过在VF4并接到GND的电阻,减小运放的吸纳电流,实测发现 OP5的Pin2的电压值是随着运放的吸纳电流大小而变化,吸纳越多,偏差越多。
如果您怀疑是TL062芯片的问题,您需要确认所使用TL062的最终购货来源是否为TI,或者可以在TL062的产品首页申请样片进行测试:

1、芯片来源应该没有问题,长期大量采购
2、这个电路通过9V和6V以及500ohm构建了一个6mA电流,静态下,电流流过1kohm取样电阻,则OP5 Pin1的输出理论期望为0,实际验收要求为<10mV。静态下,OP5 Pin吸纳6mA电流
3、当VF4对地有负载时,负载分流,分的电流通过1kohm取样电阻后,表现在是OP5 Pin的输出电压变化,传递比为1V/1mA。比如在VF4对GND增加2kohm电阻RL,则RL上流过的电流为3mA,则流过1kohm取样电阻的电流为3mA,压降为3V,那么OP5 Pin1的输出理论电压为3V
抱歉回复晚了
1、
长期大量采购
之前的应用是同样的电路吗?或者说在使用这个电路时,才发现的TL062存在这个问题?之前其他应用电路没有这个问题?
关于“芯片来源应该没有问题,长期大量采购”,我想确认的是您之前使用没有问题,是指同样的应用电路图吗?长期大量采购的渠道是一样的吗?
2、和 3、这有可能是运放同向和反向的输入阻抗不匹配造成的,您将OP5的两输入管脚做下阻抗匹配,在3脚串一个电阻看是否有所改善?
是指同样的应用电路图吗?长期大量采购的渠道是一样的吗?
1、渠道是一样的
2、这个电路,之前是用LM258的,但是因为一些问题,我们更换为TL062了
3、更换为TL062后,发现了这个问题
这有可能是运放同向和反向的输入阻抗不匹配造成的
从参数来看,还不足以影响这么大。
4、这里发问,就是希望咨询下别的可能导致这个现象的因素。
5、你应该已经了解了我们的疑惑,所以,可以给我们一些可靠的怀疑点么,或者你们可以做一些简单的测试。来验证下。