This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,LM318的供电电压范围为+-5V~+-20V,所以单电源供电的话,最低为10V供电,您的电路中给的是5V单电源供电,是不满足它的供电电压范围的,所以结果也是不正常的。
您好,我现在用TINA仿真下您的电路再看下。 或者您也可以将您的.TSC 文件附上我这边仿真一下试试。
您好,我简单大了一下电路可以看到,输入到运放负输入端VF2的时候,一个+-1V 的正弦波已经只有正的信号了,当然正向端直接接地也是不允许的,因为它不是轨至轨输入的,所以单电源供电输入接GND没在它的共模电压范围之内,但是可以看到输出也只有正的信号了。
您好,我看了下您的文件中的model,您使用的是TINA model。这个model我本打算看下它的宏文件,发现是灰色的,所以我改用了spice 的宏文件插入,是能看到它的宏文件以及一些引脚定义情况的。 然后调整了输入电压范围,您是采用的+-10mV的输入,但是LM318在+-15V供电时输入为+-11.5V,所以不是轨到轨输入,我增加到+-1V或+-2V,运放正常工作。当然我使用TINA model,即使改变输入电压范围,输出还是正负信号都有,没有工作在线性范围内。所以应该是model的问题。