This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA193: ina193,4,5

Part Number: INA193


查看了很多帖子,对于以下问题还是一知半解

希望得到您的回复。

如果我使用ina193或4或5,芯片的供电为+5v,但是我测量负压下的电流,例如我测量-15v,我是否需要将ina193的Vin+接到0V,Vin+和Vin-之间接入采样电阻,然后Vin-这一侧作为系统的电源输出?这样用法是否正确。另一个问题是,这样的正电源供电,然后0~负15v上的采集,OUT引脚上的输出是正压还是负压?是否可以使用tina进行这样的仿真。

一共三个问题,期待您的回复

  • 您好,

    1、

    如果我使用ina193或4或5,芯片的供电为+5v,但是我测量负压下的电流,例如我测量-15v,我是否需要将ina193的Vin+接到0V,Vin+和Vin-之间接入采样电阻,然后Vin-这一侧作为系统的电源输出?这样用法是否正确

    INA193 的模拟输入, VIN+, VIN−范围是 -16 ~ 80V;差分输入范围是 (VIN+) – (VIN−) ±18V;共模输入范围是-16 ~ 80V;因此输入信号只要满足这些输入范围即可。

    Vin+ 接到0V,Vin- 接至 -15V,这满足上述范围,因此是可以的

    2、

    另一个问题是,这样的正电源供电,然后0~负15v上的采集,OUT引脚上的输出是正压还是负压?

    INA193 放大的是差分信号 (VIN+) – (VIN−),因此输出的是采用电阻上的电压与增益的乘积;如果输入的差分信号是负值,那么放大后仍是负值,超出了INA193 的电压输出范围,那么输出就会摆向GND,如下截图参数:

    3、

    是否可以使用tina进行这样的仿真。

    可以用TINA仿真,在TI官网产品首页,设计与开发-->设计工具和仿真-->处可以下载仿真模型和仿真参考设计

    INA193 TINA-TI Reference Design (Rev. C) :https://www.ti.com.cn/cn/lit/tsc/sboc164