有一个200k-300kHz的锯齿波或者三角波,加在比较器的负端,比较器的正端接一个调制波信号,两者进行比较。
TI什么比较器可以满足这个需求,输出一个200-300k的脉宽调制信号,并且延时比较低
一般在选型时看什么参数
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有一个200k-300kHz的锯齿波或者三角波,加在比较器的负端,比较器的正端接一个调制波信号,两者进行比较。
TI什么比较器可以满足这个需求,输出一个200-300k的脉宽调制信号,并且延时比较低
一般在选型时看什么参数
谢谢
您好,
TI的比较器选型列表中如下链接,列出了一些参数,比如传播延迟时间、输出类型、供电电压、输入失调电压、输入偏置电流、静态电流、输入输出信号范围、工作温度、封装、价格等
https://www.ti.com.cn/zh-cn/amplifier-circuit/comparators/products.html
仅从切换频率来看, 主要参数是传播延迟时间,LM311的tP(LH)是115ns;tP(HL)是165ns,加上一定的上升时间tr和下降时间tf,这两个参数datasheet没有给出,可以大概估算一下,如果需要的切换频率为300KHZ,那么周期为3.3us,这远大于tP(LH)+tP(HL)=280ns,因此,LM311可以应用在300k的输入信号上
好的,谢谢,有个地方还不太明白,您算的是基于周期吗,那上升沿和下降沿比如20-30ns这样的速度,311可以满足吗?
PS 我主要是将一个类似于一个300k的三角波和另一个300k的三角波交截,产生占空比信号
就是说比较器的切换频率(或者说输出频率),可以通过比较器的输出tr+tf+tP(LH)+tP(HL)的时间周期进行估算,datasheet 如下截图可以估算tr+tf
这里的上升沿和下降沿是比较器输出信号的,不是输入信号的;
因此,这里需要您提供输出信号的频率?以判断LM311是否满足