Other Parts Discussed in Thread: LM358, TLV7011, OPA374, TLV7021
OPA2374可以替换LM358吗,另外可以帮忙看下这样设计电路可以吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
这个要看您具体发应用,在输入输出范围、带宽、压摆率、Vn噪声方面,相对LM358,OPA2374是比优秀的,但是在输出电流、Vos和静态电流方面都较LM358差些,供电方面,如果3.3V的话,两个都没问题;
设计电路可以用TINA进行仿真验证,TINA 下载链接:
https://www.ti.com.cn/tool/cn/TINA-TI?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=software
运放正反输入端之间如果集成了背靠背的二极管,那么这个运放是不可以作为比较器的,因为这2个二极管限制了差分输入的范围,影响了比较器的正常工作。我查看了 OPA2374 的datasheet ,只看到有描述说输入至电源轨之间有钳位二极管,差分输入之间没有提到有钳位,因此,它可能是没有钳位二极管的。但是下面这个博客又提到之前老的运放,可能存在钳位二极管但是datasheet中又没有提及这一点,因为写datasheet 的作者通常只是假设客户将运放作为运放的,因此,如果您必须使用OPA2374作为比较器的话,还建议您搭建一个电路验证一下。否则,建议您使用像TLV7011/2这样的真正的比较器
博客链接:https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/op-amps-used-as-comparators-is-it-okay
您为什么要这样接,您要实现的功能是什么?
TLV701x是push-pull输出;TLV702x是open-drain 输出,open-drain 输出的话,输出需要接上拉;
我指的是这里的电路:
后级的电路那边的电阻电容可以这么搭吗
TLV701x是push-pull输出,如果选用TLV701x,就不需要接上拉;如果需要接上拉的话,您可以使用TLV702x,TLV702x是open-drain 输出,输出可以接上拉,以改变输出的高电平电压。
TLV7021是open-drain 输出,如果其输出串联电阻(R37),然后再接上拉电阻(R34)至VCC的话,BREAK 输出低电平电压就是R37*VCC/(R37+R34),即R34与R37对VCC的分压值;如果这满足您输出要求的话,是可以的
运放的输入阻抗是很大的,外面不需要串接限流电阻
可以的,拆掉后,C55与C53就并联了,那么就需要您注意RC滤波电路的截止频率是否仍满足要求