This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA128: 放大正弦波为什么变成方波?

Part Number: INA128

仪表放大器INA128的5脚基准脚接地,供电是±8V,用一个50HZ1V的交流信号输入,50倍放大,  仿真出来为什么会变成正弦波啊 按理来说不应该是一个削顶的正弦波吗?可是仿真里面一点正弦波的样子都没有。

我用实物搭了个一样的电路发现又有个新问题,用STM32的一个IO输出50HZ的PWM波给运放放大为什么单片机给的电压降低,运放还会持续一段时间的高电平,感觉持续的时间还不短,请问这是为什么呢?

  • 您好,

    输出是±7V,50倍放大,也就是说输入7/50=140mV时,输出就削顶了,应该是削顶在整个周期占比太大了,看起来像方波了

  • 关于第二个问题 ,我一直也不明白为什么会是这种现象,直到今天我用TINA 进行了仿真。

    用TINA 仿真也是同样的现象,但是我用光标测量了INA128的正反输入端(对应VF2和VF1)的电压我明白了,反向输入端电压并不是为0 ,可能受其内部电路影响有一个变化,如图VF1波形。

    INA128放大的是同向与反向电压的差值,差值为正输出正值,差值为负输出负值。通过如下所示软件可以知道,INA128 此时的输入范围应该不满足要求造成的

x 出现错误。请重试或与管理员联系。