This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA656: 电荷灵敏放大器PSpice仿真无法实现

Part Number: OPA656

我搭建了一个简单的电荷灵敏放大器仿真电路图,首先使用了PsPICE的理想运放,工作正常:

我尝试使用OPA656的时候,输出的波形很奇怪:

这让我感觉很苦恼,明明就是一个很简单的电路呀,基本的功能都没法实现。我不知道问题出在哪里,调整电路的思路是什么,希望在这里得到帮助,谢谢!

  • 您好,

    据我通过百度百科对电荷放大器的要求,主要在于输入电容、输入阻抗、噪声、低漂移宽带等,而OPA656距离理想运放还有一定差距,其输入阻抗不是无穷大,也存在输入电容、输入偏置电流和电压/电流噪声,这些参数都会影响电荷放大器的输出

  • 是的,我降低了电流脉冲频率(增加PER),使得电荷有足够的充电时间,之后看到了想要的结果。