This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA229: uA级电流检测时电流值不稳定

Part Number: INA229


我用INA229检测电路中的负载休眠和工作电流(最大工作电流200mA,休眠电流8uA以下),用得是1欧的采样电阻,高端采样,电阻两端直接接到 IN+和 IN-端,我需要精确到1uA,但实际读数时,比如实际3uA的电流,它会在3-8uA之间跳动,而我用网上买的4位半电流表显示则很稳定。请问这种情况如何改善。

  • 您好,

    INA229 测量的精度与输入失调电压、输入失调电流、采样电阻精度、共模电压(CMRR)、供电电压纹波(PSRR)、增益误差、各种温漂(失调温漂、增益温漂)等都有关,

    如果您选择1Ω采样电阻,那么测量精度精确不到1uA,因为仅INA229 的输入失调电压最大就为±1uV 了;

    电流表应该是测的有效值,建议您使用示波器测量;

    我建议您看看TI Precision Labs视频系列,其中第3 部分介绍了可能的误差源以及如何将它们结合起来以获得预期的最大误差:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers

    此外,产品主页(https://www.ti.com.cn/product/cn/INA229)面上还有一个计算器工具可以用来帮助您估计给定情况下的误差,如下截图:

  • 您好,感谢您的回复

    请问如果环境温度稳定,同一个INA229器件,它的失调电压是固定的吗?包括其它可能的误差源造成的误差如果固定,那么我就通过校验,在计算上减掉这个固定的误差来解决,就是电流波动(比如1-8uA之间不断变化)让我没办法通过校验来解决。

    波动可以通过Rshunt后面加Rfiter+Cfiter来解决吗?

  • 非常抱歉,回复晚了

    同一个INA229器件,其失调电压是固定的,但是由CMRR和PSRR造成的误差是波动的;

    如果波动是由输入端不稳定或存在噪声造成的,可以通过Rshunt后面加Rfiter+Cfiter来解决;