This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA855: 运放 振荡

Part Number: OPA855

请教下,我用OPA855搭了同相电压放大器,级联了个带通滤波器,但是现在我测试的时候发现,在J8这点,第一个opa855输出端,出现了震荡,在输入悬空时候,这点出现70MHZ,幅度为1V左右的输出。想请问下,为撒振荡了,我用TINA 仿真没问题啊

  • 您好,

    在输入悬空的时候,输出很可能是放大的耦合输入的噪声信号,一般模拟输入端是不能悬空的,您连接合适的输入信号可以正常工作吗

  • 连接20Mhz ,100mV信号,也不正常,上面叠加了70多Mhz的高频信号。 现在我把后面级放大器断开,不振荡了,输入信号最多到50Mhz,能够按照我设置的增益倍数放大,但是我设计的带宽是100Mhz啊。是不是PCB板子没设计好

  • IC4的输入脚IN+、IN-、FB管脚以及输出脚 pin6 走线长吗?如果走线长的话,那么就会有比较大的寄生电容,影响系统的稳定性

    看您设置的高频增益是39.12,输入信号100mV,输出幅值超出了3Vpp,您实测不震荡时,输出幅值正常吗?因为OPA855 总输出摆幅约3Vpp,您设置的这个高频增益输入20Mhz ,100mV信号,输出应该会底部削波,OPA855 的VOL最小为1.05V

  • 你好 Amy, 我想再请问下啊,我把第二级sallen-key filter 中的C14这个正反馈电容给去掉了,然后振荡就消失了,不理解 为什么这个电容会有影响,C14电筒就应该接成正反馈啊。如果不去掉的话,不仅振荡,而且有时候C14前面测试点J8的输出电压甚至到达了6V-9V 远超电源电压了

x 出现错误。请重试或与管理员联系。