This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM397: LM397的input over drive

Part Number: LM397


Hi,

请问LM397数据表中“input over drive” 是什么意思? 

比如在tPHL 参数中有一个条件,请问input overdrive = 5mv或50mv 代表什么意思?

谢谢

Eason

  • 您好,

    这个在datasheet 中也有定义,如下截图;意思是 比较器两输入端 V+、V-  ,当 V+ > V- 时, 比较器输出翻转,V+ -  V-  =0 时是比较器翻转的零界值,差值超过这个零界值 0比较器才能翻转,超过的这部分就称为overdrive 电压。

    看文字描述好像不太形象,看datasheet Figure 10.和Figure 11,如下截图,

    输入信号是从-100mV阶跃到50mV或5mV,这是图10;图11是 从100mV 阶跃到-50mV 或5mV,超过翻转点0V的这一部分电压(5mv或50mv)就是overdrive 电压;

    请让我知道我给您解释清楚了,有疑问请回复帖子

  • 非常感谢Amy的解释!很清晰,谢谢。