This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

仪表运放:采样电阻一致, 同样电流,不同电压,采样不一致

Part Number: OPA2333

   现象1、不同电压,没电流时,AN_uA采样电压有差异?理论应该是一样的

  现象2、同样电流,不同电压,N_uA采样电压有差异,减去不同电压对应0V时时采样电压,差值基本一致。

想请教下,为何同样电流,不同电压,采样值有差异?是由于运放输入的偏执电流,导致分压采样电压不是理论的采样电压造成的吗?

  • 您好,

    您这里 “不同电压,没电流时” 和 “同样电流,不同电压” 中的电压和电流指的是最前端 R?的电压和电流,对吗?那么您的被测回路是怎样的?

    现象1、不同电压,没电流时,AN_uA采样电压有差异?理论应该是一样的

    “不同电压,没电流时” ,应该是指 VDD_OUT- 和 VDD_OUT+两端的电压, 我想知道此时VDD_OUT- 和 VDD_OUT+电压的参考点是什么?

    现象2、同样电流,不同电压,N_uA采样电压有差异

    U5B放大的是testA和testB的差分信号;testA=α x VDD_OUT-;testB=α x VDD_OUT+,即存在一个系数 α;因此U5B放大的是VDD_OUT+ 和 VDD_OUT-的差分信号。如果R?电流一样的话,那么U5B的输出应该是一样的,但是如果VDD_OUT+ 和 VDD_OUT-存在共模电压,那么U5B输出就会有一定的因共模电压造成的误差,这是“同样电流,不同电压”的主要差别,即信号路径中存在的共模电压不一致。

  • Q1:"您这里 “不同电压,没电流时” 和 “同样电流,不同电压” 中的电压和电流指的是最前端 R?的电压和电流,对吗?那么您的被测回路是怎样的?"

    A1:这里是一个芯片的供电电路,需要测试芯片不同供电电压的静态功耗,VDD是供电电压,VDD_OUT+是指芯片供电VDD在采样电阻R?前端电压,电流回路是由VDD_OUT+经过采样电阻R?流向VDD_OUT-,在给到芯片供电引脚。

    Q2:"“不同电压,没电流时” ,应该是指 VDD_OUT- 和 VDD_OUT+两端的电压, 我想知道此时VDD_OUT- 和 VDD_OUT+电压的参考点是什么?"

    A2:是的,指的是采样电阻R?两端相对电压(即(VDD_OUT+)减去(VDD_OUT-)),没有测试芯片,VDD供电不同时,没有电流,理论上运放放大输出值应该一致,但实际测试结果差异有点大(不同的运放,差异也不一致)

    Q3:"U5B放大的是testA和testB的差分信号;testA=α x VDD_OUT-;testB=α x VDD_OUT+,即存在一个系数 α;因此U5B放大的是VDD_OUT+ 和 VDD_OUT-的差分信号。如果R?电流一样的话,那么U5B的输出应该是一样的,但是如果VDD_OUT+ 和 VDD_OUT-存在共模电压,那么U5B输出就会有一定的因共模电压造成的误差,这是“同样电流,不同电压”的主要差别,即信号路径中存在的共模电压不一致。"

    A3:实际供电电流相同,不同供电电压下,运放放大后的值减去对应电压下0电流时候的运放放大输出值,差值基本一致,所以问题主要出在,为什么在不同的VDD在0电流时,运放放大输出值有差异??

  • 1、被测回路的参考点与测量电路OPA2333的参考点是否一致,即是否共地?没电流时,是否相当于VDD_OUT- 和 VDD_OUT+都接地?

    2、

    不同电压,没电流时,AN_uA采样电压有差异?

    不同电压,没电流时,您是怎样连接电路实现的有电压而没有电流的?此时,AN_uA分别测得多少?Via分别测得多少?testA和testB分别测得多少?