Part Number: INA237
Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA238, SYSCONFIG
先后选取了两种型号,分别为INA237AIDGSR和INA237AQDGSRQ1,将其与STM32通信,但是实际读出来的寄存器数值十分奇怪,与手册上的默认值相差较大,如图所示.

但是同样的电路,同样的代码,更换成Pin-Pin兼容的INA226AIDGSR之后,没有出现过上述问题,不知道INA237是否有什么特殊配置或者要求,电路连接如下图


这个是完整电路图,之前没有截全

此时的波形也跟之前类似,低电平也会有0.8-1V的抬升,也超过了INA238的VIL判定阈值。
,再重新将上拉电阻恢复为10kΩ,读取数据错误,再次更换为20kΩ,读取数据正常。
提到的test condition 为IOL=3mA。