Part Number: INA199
Hi TI大神,请教一个问题,我在使用INA199时, 发现 IN+/IN- 经常容易烧坏
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
INA199的 IN+/IN- 输入端有变压器,变压器在工作中会产生感应电动势,它产生的感应电动势可能会超过 IN+/IN- 的耐压值26V,或者输入的电流超过了其允许的最大值5mA ,从而损坏INA199;您用示波器测量的T1和T2的电压波形是怎样的?峰值是多少?
我现在担心变压器工作时,会产生瞬态电压或电流突变,损坏运放的输入管脚;您这里变压器的作用是什么?可以附上被测电路的全部电路图吗?
另一个可能是ESD或EOS造成的,建议您采样datasheet 8.4.5 Improving Transient Robustness 中的滤波电路,看是否可以改善这种现象