This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] AMC1311: 我能在单端配置中仅使用 VOUTp 吗?

Part Number: AMC1311
Other Parts Discussed in Thread: AMC3301, AMC1301

是的!但是,您需要考虑以下几点:

  • AMC1311 只有正输入电压范围。
  • AMC1311 具有 1V/V 的增益,因此差分输出摆幅将为共模电压 ~1.44V+/-1V 。在满量程正输入下,VOUTp 将从44V 变为 2.44V,而 VOUTn 将从 1.44V 变为 0.44V。
  • 仅使用 VOUTp(或 VOUTn)可利用 AMC1311 输出电压范围的一半,会降低信噪比。
  • VOUTn 不应接地!输出级主动驱动,使用 10kΩ 接地或使引脚悬空。
  • 共模输出电压变化高达 +/-50mV ,将出现失调电压,需要校准。