This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

运放共模增益为1怎么理解, 及消除办法

网友 nqyijian 在21ic 模拟技术 论坛问以下问题

图示一个运算放大器,与其连接的输入信号源叠加在一个共模电压之上。因为反馈是从外部施加在输出与求和节点之间,所以迫使“-”输入端的电压与“+”输入端的电压相同。所以该运算放大器的两输入端之间的电压理想情况下应为 0 V。因此,对应于 0 V差分输入,该运算放大器的输出端电压必须等于VCM。

请教下,运放以单位增益放大共模信号,而以G增益放大差模信号怎么理解

  • 可以将同相端和反向端分离开来进行分析这个问题,首先放大器反相输入端接地,此电路变换为一个同向输入的放大电路,此时Vout1=Vcm*(1+R2/R1);同理将同相端接地,构成反向放大电路,此时Vout2=Vcm*(-R2/R1);利用叠加原理看整个电路,Vout=Vout1+Vout2=Vcm, 即为输出共模电压。