This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

运放的误差是怎么计算得到的?本人小鸟

CA3140的主要指标为:

项目                单位      参数

输入失调电压            μV       5000

输入失调电压温度漂移    μV/℃    8

输入失调电流            pA        0.5

输入失调电流温度漂移    pA/℃     0.005

这样可以计算出,在25℃的温度下的失调误差造成的影响如下:

项目                     单位      参数

输入失调电压造成的误差       μV       5000

输入失调电流造成的误差       μV        0.0045

    合计本项误差为               μV       5000

    输入信号200mV时的相对误差  %         2.5

    输入信号100mV时的相对误差  %         5

    输入信号  25mV时的相对误差  %         20

    输入信号  10mV时的相对误差  %         50

    输入信号   1mV时的相对误差  %        500

    初步结论是:高阻运放的输入失调电流很小,它造成的误差远远不及输入失调电压造成的误差,可以忽略;而输入失调电压造成的误差仍然不小,但是可以在工作范围的中心温度处通过调零消除。

这样可以计算出,0~25℃的温度漂移造成的影响如下:

项目                     单位      参数

输入失调电压温漂造成的误差   μV       200

输入失调电流温漂造成的误差   μV         0.001

    合计本项误差为               μV       200

    输入信号200mV时的相对误差  %         0.1

    输入信号100mV时的相对误差  %         0.2

    输入信号  25mV时的相对误差  %        0.8

    输入信号  10mV时的相对误差  %        2

    输入信号   1mV时的相对误差  %        20

    初步结论是:高阻运放的输入失调电流温漂很小,它造成的误差远远不及输入失调电压温漂造成的误差,可以忽略;在使用高阻运放时,由于失调电压温度系数较大,造成的影响较大,使得它不适合放大100mV以下直流信号。若以上两项误差合计将更大。

    由于高阻运放的输入失调电流只有通用运放的千分之一,因此若其它条件不变,仅仅运放的外围电阻等比例增加一倍,几乎不会造成可明显察觉的误差。

请教下,输入失调电流造成的误差 是怎么计算得到的?/